This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TI-PMLK TPS54160实验板-实验1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776417/tps54160-ti-pmlk-tps54160-board---experiment-1

器件型号:TPS54160

您好!

我们购买 了 TI-PMLK 降压 EVM (https://university.ti.com/en/faculty/teaching-materials-and-classroom-resources/ti-based-teaching-kits-for-analogue-and-power-design/power-management-lab-kit-series)。

我在做书中的实验1、以便在我们的实验室课堂学生( www.ti.com/.../ssqu007b.pdf)中展示此示例。

但是、当我尝试计算 功率转换器的理论损耗时、我会遇到问题。 我遵循了第27页建议的"损耗公式"、在电感磁芯损耗中出现了一些错误:

D=Vout/Vin --> D=6/3.3=0.55

ipp_RIPPL=Vout*D'/(fs*L)->ipp_RIPPL=3.3*0.45/(2,50kHz*18uH)=0.33A

P_LC=K1*FS^x (K2*IPP_RIPPLE)^y、其中实验1显示 K1=0.261 K2=0.92 x=1.21、y=2.01。

结果 是 P_LC-80830W

我想电感器特性的某些值是错误的、我尝试在互联网上找到它们。 制造商不指定此值。

我搜索了有关其他电感器类似参数的信息、可以看到这些值通常是如此不同、并且具有很大的可变性。

有人可以帮我、请吗? 我想获得正确的值或了解如何正确计算。

这是一本非常有趣的书和板、可与我的学生分享并了解这方面的知识!

提前感谢

Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    看到您的帖子是一个有趣的巧合、因为我们刚刚为介绍性培训购买了该 EVM。  我同意这个等式有问题。  我不能确切地确定这是如何得出的、但很明显、术语 FS (=250000)是误差的来源。  我使用了 Coilcraft 在线估算器。  1A 输出电流时的总损耗 ILP-p = 0.33且 Fsw = 250kHz、为84mW:

    让我看看我是否可以跟踪正确的公式。  可能需要一天或两天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我明白了。  我们中的任何人都没有阅读这份精美的印刷品。  在"相关知识"侧栏注4:fs 以 kHz 为单位、ΔI pp 以安培为单位、PL、c 以 mW 为单位

    因此、PL、c = 0.261 * 250^1.21 *(0.92 * 0.33)^2.1 = 18.94mW。  与电感器制造商提供的上述估算值非常相符的电感器。  如果您有其他问题、请告诉我。