This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:输出电压纹波非常高...

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773990/tps82085-vout-ripple-is-very-high

器件型号:TPS82085

大家好、

我的客户正在其设计中使用 TPS8208x。 在测试中、他们发现输出纹波几乎为 Vout 的3%、比数据表规格大得多。 尤其是当它们改变 Vin 时。  

这里是他们的原理图、我发现他们的 Cin 太小了、要求他们增加。 他们说这会使事情变得更糟。  

布局也看起来可疑、但我不确定这是否会导致输出纹波性能不佳的问题。  

最后、我尚未确认他们是否使用了良好的探头技术、因此这可能也是问题所在。 我想、如果你看到我没有看到的任何东西、我至少会将其传递给你。 前馈电容能否使纹波更好? 还是更多 Cout?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当它们测量 Vout 纹波时、负载电流为1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、它们需要更多的输入电容。 其 GND 需要直接连接到顶层的 GND 引脚。

    您能否发送显示高纹波的输入电压和输出电压波形?

    您能否分享 C107和 C108的器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否能够获得波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要关闭它。 他们似乎不想为我提供波形、但我传递了反馈、听起来好像他们会实施反馈并查看它是否修复了。 如果他们回来、我稍后会打开一个新帖子。

    谢谢!
    Brian