This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:LM25085-Q1和 LM5085-Q1有何区别?

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773978/lm5085-q1-what-is-the-difference-between-lm25085-q1-and-lm5085-q1

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25085LM5085

除了 VIN 规格和 ODD 可选器件、这两个器件看起来是相同的、但 LM5085上也需要 D2。 如果我的 VIN 小于42V、LM25085是更好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于 VIN<42V、LM25085正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。