This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:输出电压为15V、换向为变压器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773716/lm5180evm-s05-vout-15v-change-is-transformer

器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5180

尊敬的 TI:

我仅通过更换变压器来测试 LM5180 EVM 板。
请参阅随附的变压器规格。
问题是输出根据输入发生变化。
输出遵循相同的输入。 (12V 输入-> 15V 输出/20V 输入-> 23V 输出)
此外、当负载为输入时、输出为低电平。
有问题吗? 或者、变速器设计是否错误?
(初级电路没有波动值。 (现有测试板设置值)e2e.ti.com/.../190213_5F00_EFD1515_5F00_2-SECTION-_ACC091C55F00_10EA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要尝试使用此 EVM、因为此 EVM 的输出电压设计为15V
    www.ti.com/.../lm5180evm-dual

    此外、对于变压器、您可以与该器件进行比较
    www.coilcraft.com/transsel_4-70.cfm

    与 EVM 上的电感相比、您的变压器漏电感似乎很大

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    请为您的设计发送原理图和完整的 LM5180快速入门计算器文件。

    请注意、Coilcraft 具有单位匝数比变压器 YA9035-AL、可能适合您的15V 输出设计。 但是、它仅提供功能级隔离。 如果需要样片、您可以直接联系他们。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief 和 Tim:

    感谢您的确认。

    我还没有写过原理图。

    这样做的原因是、在解决之前不清楚是否使用 EVM 板、因为使用中的现有变压器在 EVM 板测试中存在问题。  (变压器在 LT8301中进行了审查)

    您是否对我所附的 Trance 规格有任何疑问?

    或者、我应该更改 EVM 板上的时间常数值吗?

    e2e.ti.com/.../Transformer-specifications.xlsx

    e2e.ti.com/.../LM5180-PSR-Flyback-Quickstart-Calculator_2800_Single-Output-development-concept_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief 和 Tim:
    我还有其他问题。
    齐纳二极管在输出级有什么作用?
    卸载时是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    齐纳二极管用于保持输出、以便您不会使用高于该电压的电压对下游器件进行过压。
    因此、我建议将齐纳二极管放在那里作为保护器件。

    谢谢
    -Arief