This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841YMK-ADJEV:LM2841YMK-ADJL

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773036/lm2841ymk-adjev-lm2841ymk-adjl

器件型号:LM2841YMK-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LM2841

尊敬的先生。

我设计了一个将 LM2841用作3.3V 电源的电路板。

在调试时,我将电源的输出从12v 提升到了24V,工作正常。

当我尝试使用24V 电压打开电路板时 ,LM2841会爆炸/烧坏。

D29、D6已安装 bot。

请发送电子邮件至 e2e.ti.com/.../lm2841.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是由于输入电压瞬态导致的、当您直接打开电源时、尤其是使用长导线时、可能会出现瞬态。 您可以尝试使用12V 电压打开、并查看输入端是否存在任何尖峰。
    我会在输入端安装一个铝电解电容器来抑制振铃、或者在输入端安装某种限制器来限制输入电压低于器件的绝对最大值

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您仍有问题、请告诉我。 如果您有更多问题、请随时打开主题帖。
    否则、我现在将关闭此线程

    谢谢
    -Arief