This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 保护二极管选择

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06, TPD1E10B06, TPD1E05U06, ESD351, TPD1E1B04, TPD1E04U04, ESDS314, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774679/esd-protection-diode-selection

主题中讨论的其他器件:TPD1E6B06TPD1E10B06TPD1E05U06ESD351TPD1E1B04TPD1E04U04ESDS314TPD4E1U06

您好、社区

请告知以下接口的保护二极管:
JTAG
2、UART/GPIO (最好是2合1、如果没有、则两个独立的1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.对于基于 HD44780的 LCD 总线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下任何部件都可以正常工作、它们彼此不同、
    对于5V 信号:
    TPD1E6B06 (0201封装)
    TPD1E10B06 (+/-30kV)
    TPD1E05U06 (更好的负钳位电压)
    对于3.3V 信号:
    ESD351 (超低钳位电压+/- 30kV)
    TPD1E1B04 (如果您不想担心以正确的方式放置器件、则是双向的)
    TPD1E04U04 (低钳位和0201封装)

    此外、如果您希望将它们置于多通道中、我们可以为3.3V 信号提供的最高保护是 ESDS314、它是4通道、具有25A 浪涌和30kV ESD。 对于4通道5V 信号、我们还有 TPD4E1U06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、对我非常有帮助。 但我有几个问题:

    1.列出的任何项目是否适合于所有类型的应用:GPIO、UART、JTAG、LCD、具体取决于我选择的电压?
    2. VCC 微控制器的电力线是否需要保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您认为 VCC 有遭受 ESD 损坏的危险、则由您的应用决定。
    所有这些(LCD 除外)都可以是3.3V 或5V。 只要您选择了正确的额定电压部件、所有这些器件都能为您工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答! 我为5V 器件选择了 TPD4E1U06、这确实为我的选择提供了帮助。