This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:启动序列期间的输出压降

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771987/tps5430-output-voltage-drop-during-startup-sequence

器件型号:TPS5430

您好、Gent、

我在降压配置中使用 TPS5430、从直流输入电压(典型值+24V)生成+15V 电压。

原理图如下:

在大多数情况下、无论施加的负载(1A 或2A)如何、它都能完美运行。

但有时、启动阶段会在几毫秒内停止、并正常重新启动...

此"中断"时间可能会达到200ms (可以看到重新启动暂定值)、请参阅最后一个范围2。

供参考:已在实验室条件(25°C)下执行测试。

CH1:输入电压/ CH2:二极管的阴极/ CH4:输出电压(+15V_ELV)

Scope1

上图:在屏幕左下角、与第一个启动阶段相对应、占空比似乎变得不稳定(从10%到90%的快速变化)。 在右侧不可见(第二启动阶段)。

CH1:输入电压/ CH2:二极管的阴极/ CH4:输出电压(+15V_ELV)

Scope2

上图:屏幕左下部分:第一启动阶段。 右下角部分:第二启动阶段(中止了第一个暂定阶段)。

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、SW 引脚上的电压在启动期间看起来是低电平。 您的启动速度是否缓慢
    输入电压还是您使用 ENA 启动? 如果您从 VIN 开始、则可能需要通过连接 ENA
    VIN 连接一个电阻器。 此外、您在启动期间施加了什么负载? 这是一个负载或电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答。
    如原理图中所示并在数据表中授权、ENA 未连接、TPS5430从输入电压上升开始。
    我对电路可以承受的输入电压上的最大 dV/dv 有疑问。 (未在数据表中找到)
    我是否必须通过使用 ENA 插入启动延迟?
    负载等效于电阻器。 (非负荷)
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、作为测试、您可以通过电阻器将 ENA 上拉至 Vin。
    您还可以尝试延迟 ENA 信号。
    在启动期间、ENA 上可能会有一些噪声/毛刺脉冲等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。