This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JEITA 指南用于4.35V 或4.4V 锂离子电池的线路标准

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776692/jeita-guide-line-standard-for-4-35v-or-4-4v-li-ion-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ24160BQ25606

你(们)好。

我已经知道"符合 JEITA 标准的锂离子电池充电器解决方案"文档(slyt365-pdf)。

但本文档仅提到4.2V 电池。

我需要一些有关4.35V 或4.4V 电池的 Jeita 指南的文档。

如果您有、请告诉我。

我有更多问题。

根据 支持4.35V 电压的 TI 充电器 IC (例如 BQ24100H 或 BQ24160或 BQ25606)数据表、TS JEITA 曲线彼此不同。

JEITA 指南行是固定标准? 还是仅引导线?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、

    JEITA 标准是充电速度更快、但理论上也能更安全地充电并延长电池寿命的指南。 原始完整标准位于以下链接中: home.jeita.or.jp/.../20110517171451_cub9MvYFEh.pdf 我不知道电池充电电压为4.35V 或4.4V 的不同指南。 实施完整的 JEITA 规范具有挑战性。 不同的 TI 客户更关心规范的不同方面、因此 TI 设计团队只实施了客户要求的每个器件的 JEITA 规范部分。