This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:热系数

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769044/lmz31530-thermal-coefficients

器件型号:LMZ31530

尊敬的团队:

您能否建议 LMZ31530RLGT 的以下热系数?

Theta_jb -到电路板的结点

Theta_jc_top -结至顶部

Theta_JC_Bot -结至底部

此外,您是否建议在散热焊盘的中心增加额外的散热过孔(除了引脚69上的过孔)?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 您好、

    数据表的第4.3节中已包含热性能信息。 我们使用 Ψ JT 和 Ψ JB 参数。
    如果客户不介意焊盘内的散热过孔、我就不会觉得添加了。
    请始终检查第8.2节中建议的布局和元件放置。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案可以稳定热过孔至关重要、但不提供有关热阻的其他信息。 我需要组件的2-R 模型的 θ 值、以便可以将其集成到更大的 PCB 模型中。
    许多 TI 组件数据表都包含 Theta 值、因此我假设这些值已经过测量。
    您能通过提供这些价值观来帮助我吗?

    此外、是否有建议的结温值 Tj?
    DS 中列出的唯一值位于绝对最大额定值下。 它是否适用于建议的最大 Tj?

    谢谢、
    时间 a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    您可以帮助我计算 Theta_JT 和 Theta_JB 热阻值吗?

    为该组件构建2电阻器模型时需要使用它们。 Theta_jc (结至外壳)也可能有用。  

    谢谢、

    时间 a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tima、

    最高工作结温为125C。 这将是建议的最高温度。

    我将再次检查 θ JT 和 JB 数据是否可用、但许多器件具有 Ψ 数据。 下面是一个提供更多详细信息的应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tima、
    我们只有此器件可用的 Ψ 数据。
    谢谢、
    Denislva