This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:压降电压规格查询

Guru**** 2509625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769850/tps799-drop-out-voltage-specification-query

器件型号:TPS799

您好!

 Vin=(Vout (nom)- 0.1V)在数据表中给出的压降电压规格中的含义是什么。

此致、

Swaminath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaminath、
    "Vin=(Vout (nom)- 0.1V"是测量压降电压时的测试条件。 这是测量此参数的不同方法之一。 如果您需要我详细说明、请告诉我。

    此致、
    Chibto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为什么使用此测试条件来测量压降电压。 如果我们提供的 Vin 输入等于 Vout-0.1V、则不会调节输出电压。 请详细说明此测试条件以及测量跌落参数的其他方法。

    此致、
    Swaminath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaminath、
    没错。 器件未调节... 因为它处于压降状态。 当器件处于稳压状态时、无法测量实际压降参数。 测试条件"Vin =(Vout (nom)- 0.1V"强制器件进入压降状态、方法是将 Vin 降至低于设定的 Vout 电压。 想法是让器件内的导通 FET 通过减小 Vin 和 Vout 之间的差值(导通 FET 的 Vds)进入欧姆/线性区域(晶体管特性曲线)、而这是通过降低 Vin 实现的。
    上述方法通常用于固定输出 LDO /稳压器、因为与我接下来将介绍的较慢的传统方法相比、测试速度更快、结果相似。
    大多数用户知道的压降测试方法是:将器件置于稳压状态、然后开始降低 Vin、直到 Vout 开始下降设定的 Vout 的一定百分比 器件无法再进行调节、因此会发生压降。 与第一种方法的想法相同(仅较慢);即在测量压降电压之前使器件进入压降(不进行调节)状态。
    我认为没有必要讨论另一种方法,我希望您能得到这个想法。

    此致、
    Chibto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。
    此致、
    Swaminath