This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138中 Fault1、Fault2引脚与 GND 之间的电容值有多少?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776581/ccs-ucd3138-how-much-the-value-of-the-capacitance-is-betweent-gnd-with-fault1-fault2-pin-in-ucd3138

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

让他人知道:

  在 UCD3138064中、电容的值与 Fault1、引脚的电容值是多少  ?电容的值与 UCD3138064中的 Fault0引脚的电容值是多少?

或者 、在 UCD3138064中、电容值与 Fault1、Pin 之间的 DGND 引脚之间的电容值是多少?  电容值与 UCD3138064中的 Fault0引脚之间的 DGND 引脚之间的电容值是多少 ?

如果有人喜欢,请告诉我。

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障引脚和 GND 之间不需要放置任何电容器。
    这些是数字输入引脚。 电容器去抖的作用是什么? 信号来自何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦 ,也许你 不理解我的问题,我很抱歉我的英语很差 我不想在 Fault1引脚和 GND 之间放置任何电容器。

    我 只是想将这两个引脚之间的值控制在 IC 中。 我使用 LCR 来测量它,但我发现它不正确,因为当我使用 CP-D 模式时,重新分配的功率大约为600pf,但在 CS-D 模式下,它 大约为1.5nf。

    因此、我认为 IC 内部电路可能会影响该值。

    那么、我发布这个问题。

    在 ucd3138064 IC 中、两个引脚的电容不是0。

    我希望您能告诉我 一些关于 ucd3138064中每个引脚的电容或阻抗的信息

    我希望我能够更 清楚地描述我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、我使用的万用表选择测量电阻模式,、然后黑色探针接触 ucd3138064的 AGND 引脚、红色探针接触到 falut1引脚。然后我可以读取这两个引脚之间的电阻值。

    现在我想在这两个引脚之间封装电容、但我无法测量它。

    有任何介绍 IC 每个引脚电容或机具的手册,请发送给我。非常感谢您。
    我已经阅读了 ucd3138064和 ucd3138数据表、但我没有找到该测量值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。
    输入电容在几皮法拉(< 10pF)范围内。
    额外的 PCB 迹线电容可以在相同的范围内、也可以更大。

    顺便说一下、由于这些是数字输入、我猜它们与 DGND 相关、而不是 AGND。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    有任何介绍手册。
    我不是很了解 means.ca上的附加 PCB 迹线、您对此进行了详细介绍。
    falut0引脚和 fault1的输入电容可能会超过400pf? 如果引脚在 ucd3138064中用作 IIC 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 PCB 迹线、我是指您的印刷电路板导体的电容。
    而且、不使用 I2C 或不使用 I2C 时、输入电容不会为400pF。

    此致、