This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200输入电压电源

Guru**** 2513595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776814/tps40200-tps40200-input-voltage-supply

器件型号:TPS40200

尊敬的所有人:

我在数据表中读出以下状态:"TPS40200设计为在4.5V 至52V 的输入电源电压范围内工作。该输入电源应经过良好调节。"

这意味着什么? 如果我有18V 至32V 的非稳压总线、我无法将此驱动器用于降压直流/直流?

 

提前感谢。

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要不超出器件的绝对最大电压、就可以了。
    话虽如此、只要32V 不高于52V、就可以使用该器件

    谢谢
    -Arief