This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:SoC 在-40温度下降至0%、不会返回

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772312/bq20z655-r1-soc-drop-to-0-at--40-temp-and-doesn-t-return

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQ40Z50BQ40Z50-R2

大家好、我将测试4s10p 18650组的电池组。 在超低温(-40)下、SOC 降至0%、我知道我需要使用 GPCRB 在低温下使用电池组、但我无法将我的笔记本电脑连接到温度箱。 但我不明白、为什么在电池组返回到室温后 BQ 显示0% SOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    返回到0C 后、您将不得不静置等待5小时、以便进行容量仿真。 较新监测计中的 Δ T 仿真每5°C 进行一次。 我建议您在应用中使用 bq40z50。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我的电池组在室温下为2天、但无法恢复正常工作。我只能通过连接充电退出此模式。 连接后、BQ 显示正常 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有相关日志? 这是一个非常旧的监测计、一些用于容量估算的算法在其运行方式上发生了变化。 如果可以、我建议您使用 bq40z50-R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有2个屏幕截图。 1在开箱后、2在夜间室温下

    夜间:

    e2e.ti.com/.../bq20z655.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已向我发送了一个部分 gg 文件。 请上传完整的 gg 文件并导出 df。 此外、我可以看到您的电压很低(不是非常接近端接、而是在300mV 范围内接近端接)。 我可以看到、当温度变化时、监测计对您的 FCC 进行了电阻调整。 但是、根据您的 Ra 值、它仍然认为电阻足够高、使 RM 为0。 您可能还需要将负载选择更改为0、1或3以获得更好的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Batt、但刷写.DFI 时我打破了 BQ。 修复后 、我将尝试更改加载选择并上传日志。 我有另一个电池组的日志、使用 相同电池的4sp1、这些电池组在-20时没有故障、显示正常的 RC 和 FCCe2e.ti.com/.../18650_5F00_3500_5F00_green_5F00_vs_5F00_red.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有两节电池、即使是来自同一个制造和生产线也是相同的。 一些电池的内部电阻高于其他电池。 这可能会导致极端温度下的性能差异显著。 这不可能是 FW 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据闪存(运行 Cfg C)上找到了 LOCK_0位、然后关闭。 现在放松后、我的电池组显示正常值。 我认为它解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您在此处发布它以帮助他人。