This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:选择交流/直流适配器作为输入

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775172/bq24650-selection-of-ac-to-dc-adapter-as-input

器件型号:BQ24650

尊敬的 TI:

我正在进行一个设计、此部件由 PV 面板和 AC 至 DC 适配器充电。 我已经查看了与我的问题相关的主题,希望获得一些建议。

光伏面板是主输入,如果可以访问安装地点的电网,则交流/直流适配器是额外的输入源。 连接了4SNP LiFePO4电池组(12.8V)。

我想知道、当 PV 面板的电压和电流如下时、交流/直流适配器的电压和电流是多少。

-VMP:18.5V、放大器:~8A (取决于 PV 面板的功率)、VOC:21.9V

1.它是否适合使用24V、8A 交流/直流适配器? 24V 大于 PV 面板的 VMP 且小于33V。 如果不是、我希望得到您的建议。

2.我正在考虑的交流/直流适配器安培值是多少? 安培值是否过高?

3.是否有必要使用交流/直流适配器提供 CC 和 CV 直流输出?

 

此致、

Jake、Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    是的、您希望适配器的电压高于 VMP、因此、如果您根据太阳能电池板输入使用 MPPSET、当您的输入为适配器时、它不会干扰充电。 额定电流是适配器可提供的最大输入电流、因此、除非应用中的输入电流高于8A、否则这不应成为影响因素。

    3.我不是很确定我是否理解这个问题。 您能否详细说明?CC CV 充电曲线取决于在 VFB 感测到的电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    感谢您的建议。

    Regaading cc CV 充电曲线、我将自己更深入地回顾一下、因为我的应用的要求有点棘手。
    您的建议对我很有帮助。
    如果有其他问题需要 TI 帮助、我将在稍后发布。

    此致、

    Jake、Jeong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

      很高兴您最初的问题能够得到解决。 我将关闭此主题、当出现任何新问题时、可以随意创建新主题。