This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53641:TPS53641上的 VIN 与 CSD95372输出级上的 VIN

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776822/tps53641-vin-on-the-tps53641-vs-vin-on-csd95372-output-stage

器件型号:TPS53641

我们将 TPS53641控制器与 CSD95372输出级配合使用、并将3.3V 连接到输出级的 VIN、将5V 连接到控制器的 VIN。

由于两个 VIN 输入不相同,此配置是否会导致控制器报告电源的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    控制器上的 VIN 引脚用于感测功率级的输入电压、以确定稳压器的正确导通时间。  从数据表中:

    当其中一个电压为3.3V、另一个电压为5V 时、您将无法获得正确的输出电压、并且它也可能很好地发生振荡。 PstageVIN 和该感测线路的电位应完全相同。 数据表的应用和布局部分提供了有关如何对该引脚进行去耦和连接的更多信息。 与级输入滤波器上的电容器之间的开尔文感应线路就足够了。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen