This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:ucc27211

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776436/ucc27211a-q1-ucc27211

器件型号:UCC27211A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27211

想要设计一个使用 ucc27211作为栅极驱动器的 BUCK_BOOST (同步)转换器、但由于必须从 MOSFET 的漏极端子获取升压输出、因此如果我在那里连接二极管或通过任何方式继续使用、因此无法驱动升压侧 MOSFET MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saad、

    我是高功率驱动器组的应用工程师、可以帮您解决问题。

    降压/升压电路有几种不同的配置、因此我很难确定您所谈论的 MOSFET。 您能否提供带参考符号的原理图、以便我更好地帮助您解决此问题?

    从您所说的内容来看、您似乎在谈论二极管整流升压电路。 是的、您将需要一个二极管来向输出电容器提供电感器电流。 您可以将该二极管替换为 MOSFET、以创建有助于消除损耗的同步升压电路。 UCC27211应该有助于添加/驱动这个同步整流器 MOSFET。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    如果您有其他问题、请在此主题中随意回答。

    谢谢、此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、只是注意到你在参数中有同步。

    此 TI 设计可能有助于了解升压侧电路的驱动电路。

    www.ti.com/.../PMP10538

    如有需要、可随时提出更多问题。

    此致、
    John