This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:EMC B 类标准

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25601EVM-877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776466/bq25601-emc-class-b-standard

器件型号:BQ25601

大家好、

 

我的客户正在评估用于手持 LTE/WiFi 调试工具的 BQ25601。

 

他们想知道、该芯片的 EMC 性能是否已经过验证、因为他们的产品需要满足 B 类标准?

 

此外,他们还注意到,在 bq25601evm-877上,当他们在没有电池的情况下连接 Vbus 侧的电源时,系统上的输出电压会从3.5升至4.2V。 它不稳定,是否与设置相关或是否正常行为有关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    EMC 性能在很大程度上取决于布局。 请遵循布局指南第11节。 我建议在 PMID 上添加一个具有最小 IC 环路的 X7R 0.1nF 0402。

    由于充电器正在充电、电压跳至4.2V 是正常的。 如果未连接电池、BAT 上的电压将快速充电至4.2V。 特性终止后、BAT 电压将开始下降。 下一个周期将开始。 电池连接后、您将得到不同的观察结果、因为 BAT 电压无法快速达到4.2V。