This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:充电状态和放电电流不更新

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776379/bq34z100evm-state-of-charge-and-discharge-current-not-updating

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我最近尝试在 Samsung INR-18650 -25R (CHEMID:2068)上实施监测计、以记录在恒定500mA (C/5)下放电时的充电和电压状态

但是、我只成功记录了电池的电压。 当电池电压大约为3.5V 时、充电状态从100%下降至0%、而在大约2.8V 时、充电状态应该下降至0%。 此外、在我的日志文件中、放电流保持在-500mA、这是校准值、而不是实际测量值。  

我已经看到过有关学习周期的一些东西、但我看不到配置周期的选项。 此外、我不确定校准需要什么详细程度才能正确测量。  

我对 EVM2400非常陌生、如果有任何帮助、我将不胜感激。

谢谢!

此致、

Yannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yannis、

    请将默认固件刷写到您的电路板上、并按照快速入门指南中所述的步骤操作:

    www.ti.com/.../sluubv2

    在连接电池之前、请使用电源作为电池组的备用电源(如快速入门指南中所示)、并执行以下校准:

    1) 1) CC 偏移和电路板偏移
    2)电流校准( training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration )
    3)电压校准( training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration )

    现在校准电路板后、我们需要记录电池以确定合适的化学 ID 匹配。

    如果仅串联而不是并联使用电池、则可以连接单个电池来执行此匹配。 如果电池是并联使用的、则将电池配置为仅包含1节串联电池、并将其余电池并联。 例如、如果您的系统为5S2P、请将电池连接为1S2P。 如果您的电池是7S1P、请将电池连接为1S1P。

    此时请勿调整量表上的串联值、我们仅将其用作记录器。 使用 bqStudio 进行记录并按照本文档中所述的步骤操作:

    www.ti.com/.../slva725

    记录日志后,按照上述文档中所述格式化日志和配置文件,然后将归档文件提交到 gpcchem 工具:

    www.ti.com/.../gpcchem

    该工具将发回一个化学 ID 匹配项、即与电池配合使用的正确化学 ID。

    完成此操作后、是时候配置监测计了:

    按照数据表第8节中的步骤配置硬件、包括外部分压器(如果使用 EVM、请使用电压校准视频中讨论的分压器值)。

    接下来、按照第8节中的步骤配置 DataFlash 以进行监测。

    然后、使用 bqStudio 的 Chemistry 选项卡对 chemID 进行编程。

    现在配置好器件后、按照本应用手册中的说明运行学习周期:

    www.ti.com/.../slua903.pdf

    确保更新状态从0x04更改为0x06。

    此致、
    Bryan Kahler