请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100EVM 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
我最近尝试在 Samsung INR-18650 -25R (CHEMID:2068)上实施监测计、以记录在恒定500mA (C/5)下放电时的充电和电压状态
但是、我只成功记录了电池的电压。 当电池电压大约为3.5V 时、充电状态从100%下降至0%、而在大约2.8V 时、充电状态应该下降至0%。 此外、在我的日志文件中、放电流保持在-500mA、这是校准值、而不是实际测量值。
我已经看到过有关学习周期的一些东西、但我看不到配置周期的选项。 此外、我不确定校准需要什么详细程度才能正确测量。
我对 EVM2400非常陌生、如果有任何帮助、我将不胜感激。
谢谢!
此致、
Yannis