This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所需的12v 输出反激式转换器@ 60W

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS2373, TPS2372, PMP21318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770964/required-12v-output-flyback-converter-60w

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS2373TPS2372PMP21318

您好!

我需要具有以下规格的反激式直流/直流转换器

输入= 48V 直流典型值

输出= 12V

功率= 60W

请向我推荐符合我规格的任何参考设计

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Narish、

    TPS23755的额定功率不符合您的要求。 PD 负载输入端的60W 要求将驱动7类 IEEE802.3bt 设计、在这种情况下、我们建议使用 TPS2373-4或 TPS2372-4 IC 解决方案。 这些解决方案是我们支持 IEEE802.3bt 标准的产品系列的一部分。

    我建议您查看以下常见问题解答链接以了解更多信息:

    [常见问题解答] IEEE802.3at 和 IEEE802.3bt PoE 标准之间的预期变化是什么? -> e2e.ti.com/.../723184
    [常见问题解答]在哪里可以找到有关以太网供电(PoE)规范 IEEE 802.3bt 的详细信息? -> e2e.ti.com/.../724154
    [常见问题解答]如何验证以太网供电(PoE)设备是否可互操作? 是否有"徽标"计划? -> e2e.ti.com/.../724427

    查看 TPS2373和 TPS2372产品文件夹、上面的常见问题解答链接以及它们背后的配套资料后、请告诉我是否需要其他支持。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    我们没有满足您确切要求(12V/5A 反激)的 PoE 参考设计、但我们有12V/6A 8类有源钳位正向设计 PMP21318。

    随着输出电流超过5A (或50W)、我们通常建议反激式上使用有源钳位正向。 可以根据更低的功耗要求轻松修改此参数。 有关详细信息、请参阅随附的原理图和 BOM。

    此外、我们还有 TIDA-050023、虽然二极管整流器在4A 以上会变得很热、但可以重新设计以满足更高的要求。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

    e2e.ti.com/.../8228.PMP21318_5F00_RevA_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    e2e.ti.com/.../8132.PMP21318_5F00_RevA_5F00_TI_2D00_BOM.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas Lewis:

    感谢您的快速响应。 我将进行介绍

    此致
    纳雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas Amlee、

    我将检查设计

    此致
    纳雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    如果您认为我们的支持令人满意、您能否在您认为最有用的帖子上单击绿色的"已解决"按钮? 否则、如果需要持续的支持、请随时回复、我很乐意提供支持。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师