This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:器件能否与两个并联的超级电容器配合使用?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776435/bq33100-can-device-be-used-with-two-supercapacitors-in-parallel

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:bq24640

您好!

器件能否与两个超级电容器并联使用? 我有两个 Maxwell BCAP 1200F 超级电容器、我想并联放置。 将使用 BQ24640对其充电。 我是否能够使用 BQ33100监控电容器并控制充电? 我会丢失一些功能还是根本无法使用监控功能?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emily、

    超级电容器可以并联使用、但 bq33100无法单独平衡并联电容器。 该器件会将并联电容器视为一个。

    此致、
    Bryan Kahler