This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:O917A134与放大器之间的差异;O917A148

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA716, DRA725, TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776587/tps65917-q1-difference-between-o917a134-o917a148

器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA716DRA725

大家好、TI PAL

   TPS65917器件标记的可订购器件说明提到了不同的 OTP、

O917A148TRGZRQ1采用 J6 SoC DRA716设计、 O917A134TRGZRQ1采用 DRA725设计

在我们的项目中为 Harman LGA 模块提供了一个示例。 因为这两个器件型号都是 TPS65917-Q1。  

 O917A148TRGZRQ1能否 替代 O917A134TRGZRQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何志平

    因为"48"和"34"是指 OTP 设置、我认为这两者之间需要有一些差异。 我已将您的问题转发给负责的应用工程师、她将尽快回答、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    这两个 OTP 配置不能互换。 "34" OTP 是单相、SMPS1和 SMPS2是独立的。 "48" OTP 将 SMPS1和 SMPS2绑定在一起以实现双相配置。 默认启动电压和定序也存在一些差异。

    谢谢、
    纳斯塔莎