This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:输出波形

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773013/tps62175-output-waveform

器件型号:TPS62175

你好

我对 TPS 6215有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TPS62175_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    感谢您附上问题报告。 EVM 是否与正常/正常/初始单元正常工作? 您能否将该单元添加回 EVM 并查看 EVM 是否仍然正常工作? 更换 IC 时、某些无源器件可能已损坏。

    对于故障器件、您能否发送 Vin、Vout、SW 和电感器电流的波形?

    在空载时、相同的波形看起来是什么?

    最后、您能否发送每个 IC 的图片以查看日期代码/标记?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    关于 TPS62175EVM、上一封电子邮件中所附的波形上部是购买的初始 EVM 中安装的 IC 的波形。
    我认为这是正常运行。


    中行和下行中的波形是由我们创建的电路板、测量了 TPS62175运行中的异常并替换为 TI 的 EVM。
    因此、它以相同的方式成为异常波形。

    生产日期代码
    样片编号1:82 AD 49 I / B 18 - 02 00
    采样编号2:7AC 0 RY I / B 18 - 0 246

    关于波形、需要一段时间。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    感谢您的解释。

    我了解 EVM 最初是正常工作的。 然后、您用2个样本替换了 IC、但它不起作用。 这2个样本来自哪里?

    此外、请在同一 EVM 上重新测试第一个(正常工作) IC、以确保其仍然正常工作。

    这些日期代码不是常用格式。 它们是否来自部件所处的卷盘? 是否可以发送所有3个 IC 顶部的照片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的支持。

    我将向您发送一张有关操作异常 IC 的顶端图片。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TPS62175TOP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    感谢您的发送。

    请在 EVM 上重新测试原始工作单元、以确保其仍然正常工作。 如果是、请开始这2个器件的质量返回。

    除了这3个器件之外、是否还有其他经过测试的器件? 有多少好或坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    在当前的开发中、每个都在样本1和样本2的情况下进行。
    去年开发的模型使用相同的电路。
    检查故障设备的结果。
    样本1:2件
    样本2:1件
    它已经出来。

    您能要求贵公司的质量吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    您的经销商应该知道如何开始质量退货。

    我不太理解您的故障数量。 有多少单元表现出这种行为? 测试了多少个二手设备?