This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:SHDN 引脚

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775183/tps1663-shdn-pin

器件型号:TPS1663

您好!  

对于 SHDN 引脚、在数据表中 、将 SHDN 拉低使器件进入低功耗关断模式。 对 SHDN 引脚电压进行循环可复位由于故障条件而锁存的器件"。

我对此并不十分清楚。 如果我想启用这个芯片、我是否需要为这个引脚提供一个诸如4V 的电压? 还是可以悬空该引脚? 我在转换器的高压次级侧使用此电子保险丝、以便发现4V 可能会成为问题、或者我是否可以仅使用分压器提供4V 电压、而不提供电流能力?

要将锁存器复位、我应该怎么做? 是否正确地通过关闭 MOM 开关连接到 GND?

感谢您的耐心和帮助。

Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keyao、

    我们将对此进行研究、并在几天内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keyao、

    要启用该器件、必须将 SHDN 引脚拉至2V 以上。 SHDN 引脚具有内部上拉电阻、可悬空以启用器件。

    要使器件进入低电流关断模式,SHDN 引脚需要拉至0.8V 以下,这可以使用 NPN 晶体管或信号 NMOS FET 或光隔离器来实现。

    建议将 SHDN 引脚上的电压限制在0至4V 之间。 这可以通过使用外部电阻分压器来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、  

    非常感谢您的回复。

    此致、

    Keyao