This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:TPS53679 (和 CSD95490Q5MC)的精度

Guru**** 1860880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, CSD95490Q5MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776426/tps53679-accuracy-of-tps53679-and-csd95490q5mc

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: CSD95490Q5MC

您好!

我使用 TPS53679驱动0.8V 200A (具有5个相位 - CSD95490Q5MC)。

我想知道电源布置的准确度是多少? 如果我将输出电压(使用融合技术)设置为0.8V -我的输出精度将如何[在我的布局完美的情况下]?

非常感谢  

Itay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Itay

    今天是周末。
    下周一,索莫内将为您提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    根据控制器数据表、0.8V 输出电压下的电压精度将取决于您使用的 VID 表-步长为5mV 或步长为10mV。 在该电压范围内、5mV 阶跃 VID 表将为±5mV、而10mV 表将保证为±10mV。 实际上、VOUT 精度通常比该精度~0.5%要小得多、但保证的限值为±5mV 或±10mV。

    此外、D-CAP+性能与在精度或稳定性方面使用的相位数无关。 您的设计将获得与任何相位数相同的性能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen