This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:反向电流阻断功能

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774721/tps25200-reverse-current-block-function

器件型号:TPS25200

您好!

我想知道反向电流块功能是如何工作的?

如果没有输入电压(0V)、没有输出电压(0V)、但输出电压为5V、 反向电流阻断功能是否仍然有效?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    当反向电流处于禁用状态时、该器件会阻断反向电流。 因此、当 EN=0V 时、反向电流阻断功能将起作用。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    那么、即使输入电压为0V、块功能仍然有效?

    BTW、我想知道该函数是如何在内部背靠背 MOSFET 工作的? 非常感谢!

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    正确。 即使输入电压为0V、反向电流块功能仍然有效
    该器件具有背靠背连接的 FET、可实现反向电流阻断功能。

    此致、
    Rakesh