This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2524A:是否有任何文档或应用手册可以知道 CL+、CL-端子的使用情况?

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2524A, UC2524, UC1524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769744/uc2524a-is-there-any-document-or-application-note-that-cl-cl--terminal-usage-can-be-known

器件型号:UC2524A
主题中讨论的其他器件: UC2524UC1524A

 大家好、

 我的一位客户正在寻找任何文档或应用手册、CL+、CL-终端使用是可以知道的、因为他们不知道如何连接 UC2524A 的 CL+、CL-终端。

 您是否有任何文档包含  使用 UC2524A 的整个原理图?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    UC2524A 使用这些引脚作为过流比较器来停止 PWM 输出。
    CL+和 CL-连接到一个小型电流感应电阻器 R
    此外、将 CL-连接到 GND、并将 CL+连接到直流输入电源的返回路径。
    该电阻器为您的应用设置电流限制。
    电流限制= 0.2/R

    希望这能解答您的问题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回复。

    UC2524数据表中显示的原理图是否可应用于 UC2524A?
    www.ti.com/.../uc2524.pdf

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    让我再问你,换句话说。

    UC2524A 能否与 UC2524数据表中的图6或图7一起使用?

    同样在图6中、UC1524 CL+(4号)连接至 GND (8号)。 我的理解是、当 CL-(5)电压低于200mV 时、通过在内部将 OSC OUT 信号拉至 GND 来停止 PWM 开关。 我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kazuya Nakai、

    UC1524A 是 UC1524的改进版本、完全可互换。

    UC1524的数据表中存在错误

    引脚5连接到电流放 大器的同相输入端、如方框 图(已连接)所示

    因此、为了实现 TRIP 引脚5的电流限制、引脚4上的电压需要随负载增加。

    使用 UC2524A 的数据表。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我可以看到、在 UC1524数据表第2页的连接图中、4号引脚连接到 CL 比较器的同相引脚。 您说这个连接有错误、不是吗?

    另外两个原理图、即 UC1524数据表中的图6和图7没有任何错误、对吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、
    是的、正确。
    标记为"+sense "的引脚会进入反相输入。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、
    我将关闭此主题、因为您请求的信息已得到广泛提供。
    如果您有新的问题、请打开新主题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的大力支持。
    如果我有任何问题、我将打开一个新主题。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。