This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:如何设置浪涌电流规格?

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773348/tps25982-how-to-set-the-inrush-current-spec

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

大家好、

如何设置浪涌电流规格、以及为何我们在数据表上将该规格设置为1A? 是否基于 SOA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    数据表设计以1A 为例。 dVdt 引脚上的电容(CdVdt)设置 Vout 压摆率、从而控制浪涌电流。 初步数据表中的公式11和12可用于计算。
    对于电子保险丝器件、我们会根据过热情况提供保护、间接提供 SOA 保护。

    但是、实际上、应选择浪涌电流值、以便器件能够成功启动、而不会因启动期间的功率应力而导致热关断。 它应该与示例相似(TPS25942A 数据表中的10.2.1设计要求)。 我们将针对最终的 TPS25982产品发布进行详细计算

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    根据计算结果、,TPS25982可能有问题。 例如、Vin=12、Iinrush =1A、PD=12*0.5*1=6w、因此 Tj=TA+6*ja,远大于150°C、cedl 您是否需要帮助您仔细检查浪涌电流?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    TJ=TA+6*ja 只适用于稳态条件。 启动时间持续几个"秒"、其中器件由于热时间常数而支持更高的功率应力。
    例如、请参阅图30。 TPS25942A 数据表中的热关断时间与功率耗散间的关系。 在 TA=85C 时、该器件支持6W、持续100ms。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 TPS25982的帮助。

     

    下面我还有两个简短的问题。 请帮帮我。

     

    1. 如何决定选择断路器或有源限流器?
    2. LDSTRT 有什么功能? 我无法根据自己的理解来确定优势。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    通常,最好使用断路器,以便在规定的时间间隔内(由故障计时器设置)允许瞬态过流进入负载。 断路器功能允许输出端的脉冲过载持续一段故障时间、从而基本上避免了系统停机。
    其中使用限流功能将故障电流严格保持在电源额定值以下、从而不会对电源造成压力。
    选择哪一个取决于应用用例和终端设备。

    您能告诉我您的应用详情吗?

    2. LDSTRT 引脚为下游负载电路提供了一种机制、可通过握手通知 TPS25982负载已成功加电。 如果下游负载在达到1.2V 之前未发送信号来下拉 LDSTRT 引脚、TPS25982将关闭输出。
    如果不需要此功能、请将 LDSTRT 引脚连接到 GND。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    如果您有任何后续问题、请告诉我、否则请单击"此已解决我的问题"按钮以关闭此主题。

    此致、
    Rakesh