This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:温度问题

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774376/tps25942a-temperature-questions

器件型号:TPS25942A

您好!

我希望您能帮助提供 TPS25942在温度范围内的一些附加规格(或说明)。

以下是我希望澄清的一些事项(可能会在以后进行更多的说明):

  1. I (FASTRIP)规范 :状态1.5 x I (LIM)+ 0.375。  这有注释(1)和(2)。  注(2)表示必须单独考虑热效应。  这意味着什么?  I (FASTRIP)在温度范围内的容差是多少?
  1. 我查看了 I (LIM)的容差、并意识到数据表中给出的限流电阻器的容差基本上为+/-8%。  我能否假设快速跳变限制具有相同的容差、因为快速跳变公式是指 I (LIM)、还是快速跳变的容差更宽?
  • 在-40C 至125C 的温度范围内、Ron 范围列为26m Ω 至64m Ω。  这是正温度系数(温度越高、电阻越高)吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    让我检查并确认您对 i (FASTRIP)的容差。
    对 Ron 来说、是的-您可以将增加视为正温度系数。 工艺变化的 Ron 范围介于34m Ω 至49m Ω 之间。

    您能否分享有关此项目要求的更多详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh 您是否找到了有关 I (FASTRIP)容差的信息?

    此外、达到 TPS25942的热关断电平是否会偶尔使器件降级、或者热关断保护的点是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    I (FASTRIP)容差大于电流限制容差+/-8%。 我们没有针对 I (FASTRIP)的特性数据、但变化将在+/-15%范围内、以考虑快速跳变比较器阈值容差。

    每次热关断后、器件都会等待结温从最高值(即 TJ < T (TSD)–12°C)下降12C、并具有128ms 的重试延迟。 这使得器件能够冷却、这有助于并保持器件保持较低的平均温度。 因此、预计器件寿命不会发生任何变化。

    此致、
    Rakesh