This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:用作 Fly-Buck 问题的 TPS54334

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776508/tps54334-tps54334-used-as-fly-buck-issue

器件型号:TPS54334
主题中讨论的其他器件: TPS5160TPS54308

大家好、

我的客户正在其新项目中使用我们的 TPS54334。 他们尝试将 TPS54334与 Fly-Buck 拓扑配合使用、但遇到了问题、下面提出了一些问题:

TPS54334是否能够与 Fly-Buck 拓扑配合使用? 如果不是、原因是什么?

2.当我们检查低侧灌电流时、TPS54335的低侧开关灌电流限制似乎是0A、我知道原因吗?

BTW、我们还检查了 TPS5160、具体为5.4A、与 TPS54335完全不同:

那么、TPS54335是否不适合 Fly-Buck? 如果不是、请纠正我的问题。

由于客户需要 PP 接地、我们非常感谢您的热情支持!  

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54334/5是轻负载下的 Eco-mode、对于 Fly-Buck 是不可行的。  

    您需要选择具有 FCCM 的器件、例如 TPS54308。 下面是基于 TPS54308的 Fly-Buck 的应用手册。

    肖恩