This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:TPS54200/1最小模拟调光

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773457/tps54201-tps54200-1-minimum-analog-dimming

器件型号:TPS54201

大家好、

我想使用 TPS54201进行低于1%-低至0.01%-的模拟调光吗?

在"SNVA768白光 LED 驱动器中的模拟 PWM 调光"中、描述了将值降至0.01%的方法。

这对于 TPS54201也是可行的吗?

我不是说用这么低的值打开驱动器-而是调暗它-并将它保持在那里。

TPS54201部分的数据表"8.4.2模式检测"说明、如果选择了模式(模拟或 PWM)、器件将保持此状态。 但没有关于 PWM 信号的最小导通时间或最小占空比的信息。

无需给出 PWM 到模拟信号的线性度。 我担心的是任何限制都无法使亮度降低到如此低、或者无法将 LED 电流保持在例如100µA μ W 的水平、从而无法避免任何闪烁

谢谢、Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、
    感谢您选择 TPS54201、但我们的规格为1%占空比、我们的规格为1%至0.01%、这意味着我们无法保证该占空比期间的精度。 数据表上有经过测试的最小导通时间、最小 PWM 导通时间大约为105ns。 这意味着您需要确保 PWM 脉冲宽度应大于105ns。 对于模拟调光、实现0.01%占空比调光非常具有挑战性。 请避免这种规格。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回答。

    模拟调光的另一种可能是操纵反馈电压。 因此、操纵反馈电压(插入更高的电压)可降低亮度。

    这已在 slva 471中进行了说明如何使用 TPS6116x 进行模拟调光 图1 -通过外部滤波器进行模拟调光的原理图

    这也可以通过 TPS54201实现吗? 这种方法有哪些限制?

    提前感谢、

    Hendrik P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、
    从原理和技术角度来看、这种模拟方法应该是可以的。 但老实说、我们尚未对 TPS54201采用这种方法进行过评估。 我想知道您为什么要使用此方法? 我想您的系统中是否无法提供高频(>10kHz)? 如果是、您可以尝试以这种方式使用低 PWM 频率。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    高达20kHz 的信号不是问题-我们希望使用模拟调光来导致 PWM 的噪声和闪烁问题、并且不会使电视摄像头出现问题。

    您是否想到了另一个与 TPS54201类似但可将模拟调光至0.01%的 IC -与所描述的升压稳压器类似?

    要求是输入10-28V、1A、只需很少的额外部件和高效率。

    此致、

    Hendrik P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、
    0.01%太具有挑战性、很抱歉、我不知道哪个器件可以支持这一点。 我们将推出下一代 TPS54201、它将具有更好的规格和性能。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    "我们将推出下一代 TPS54201"这一词的含义是什么? 我们现在正在创建一个新产品、更高效的版本最好能够计划使用。 它是否具有相同的值

    您能否验证 PWM 模式下105ns 的最短导通时间也在模拟模式下工作? 这将为我们提供大约5mA @10kHz PWM @1A 分流电阻器(200m Ω)的最小电流、该电阻器仅为0.5%、但可以接受。

    此致、
    Hendrik P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、
    是的、我已经使用我们的 EVM ob 工作台进行了测试、它运行良好。 因此、请不要担心这一点。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的测试。

    您所讨论的更高效的 TPS54201或后继产品-您对此主题有什么了解吗?

    此致、

    Hendrik P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、
    新版本将于2019年第3季度发布 RTM、请联系相关销售人员、FAE 或分销商。 您能帮我单击"已解决"吗? 谢谢。
    此致
    肖恩