This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:具有311Vac-515Vac 输入的 PFC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774756/ucc28056-pfc-with-311vac-515vac-input

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC28051

我们正在寻找可在311Vac 至515Vac 电压下工作的 PFC 器件。 和任何基准 设计接近此值?

瓦特:200W

应用:PVI 太阳能逆变器

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    根据我自己的理解、这种单相311Vac 至515Vac 吗? 此设计规格的线路频率是多少?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是单相 Vac 输入、线路频率为50-60Hz。 请提供建议的参考设计和器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您提供更多信息。 在200W 时、转换模式 PFC 将是一个不错的选择。 遗憾的是、我们没有任何针对该输入电压范围的参考设计(TM 或其他)。 我建议查看 UCC28051。

    此致、
    本·洛夫