This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:TPS62088YFP 输出电容器值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775155/tps62088-tps62088yfp-output-capacitor-value

器件型号:TPS62088

大家好、

请注意,我们是否可以将 TPS62088输出滤波电容减少到仅1个10uF,而不是2个10uF,如 TPS62088数据表所示?

请相信、在瞬态负载期间、输出纹波电压会增加、压降会更大。

是否会对电路稳定性产生任何影响?

期待您的反馈、提前感谢。

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    降低输出电容(对于固定 LC 配置)、超出数据表中指定的范围、因此不建议这样做。 在这些情况下、有必要检查每个应用的稳定性。 无论如何、在您的情况下、如果您选择电感(在表中报告为0.24uH 和0.33uH)、您可以按照数据表(第11页)表5所述减小电容器(1x10uF)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的反馈和支持。