This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:FCC/SRRC RE 认证时 TPS53318的噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770890/tps53318-the-noise-of-tps53318-when-fcc-srrc-re-certification

器件型号:TPS53318

背景

客户主板中的 TPS53318和 TPS53318向主板输出一个电源(4.2V)。

在 FCC/SRRC 的 RE 认证过程中、100MHz-500MHz 时、在主板中检测到一些噪声、因此认证失败。

调试

1、可以在主板的所有部件中检测到噪声。 在 TPS53318的右上方、检测到的噪声最大、差值约为20dB。 因此、客户怀疑 TPS53318是噪声源。

2、将 TPS53318直接替换为直流电源、即可消除噪声。

3、客户分别测试了 FCCM 和跳跃模式、噪音情况相同。

需要帮助

1、为什么会产生噪声?

2、我们可以做些什么来消除噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    您能否分享详细信息? TPS53318是一款开关模式 DC/DC 转换器。 任何开关模式转换器都可能生成高频组件。 您能否发布显示开关节点电压的原理图、PCB 布局和波形? 确保放大、以便观察到任何过冲和振铃(两个开关周期应该足够)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    客户已分享原理图、但 PCB 布局和波形暂时不可用。 我将 尽快与大家分享。

     在原理图 中,V3S =9V ~ 13.2V。  

    谢谢。

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    在我们等待时、它是否未通过辐射发射或传导发射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    您会指出设计在100MHz 和500MHz 之间失败。 您需要放大 Vin 和 SW 等各种波形、查找该频率范围内的开关伪影。 通常在上升沿和下降沿发生。 上面的波形显示了 DCM 运行模式。 输出滤波器的谐振回路振铃频率约为8MHz。 我怀疑这是问题的根源。 我在 SW 上看不到任何缓冲器、在 VBST 上看不到串联电阻器。 如果传导发射发生故障、则可能需要对输出电压和/或输入电压进行额外滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    我将暂时关闭此操作。 如果您获得更多详细信息并需要更多帮助、请随时通过回复重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    非常感谢

    客户已在 LL 和接地之间添加 RC、然后、200MHz 时的噪声已降低。

    但300MHz 时的噪声仍然存在。

    请参阅第一张和第二张图片。

    我将建议客户在 VBST 处添加寄存器、

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    您是否检查了时域波形? 缓冲器的值是如何确定的? 它可能未进行优化。 此外、布局对于缓冲器的放置也很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、谢谢。

    这里 是一些波形 和布局 、请帮助我检查它。 非常感谢。

    上面的波形、  降压输入(ch3)和 LL

    上面的波形   、LL 振铃

    上面的波形、   LL 振铃、在 LL 和 GND 之间1nF

       上面的波形、DCM 模式的振铃

    e2e.ti.com/.../tps53318_5F00_sch_5F00_pcb.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    您无需担心 DCM 中的振铃问题。  如果存在问题、则需要通过 MODE 引脚电阻器将 TPS53318设置为使用 FCCM 模式。

    您可能需要优化缓冲器并串联一个电阻器、 请参阅以下文档:

    e2e.ti.com/.../3817.RC-Snubber.doc

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    非常感谢您的建议。 我将向客户分享该文档。

    涉水