This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:关于模式切换

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771811/bq24196-about-mode-switching

器件型号:BQ24196

您好、E2E、

请告诉我 BQ24196的 OTG 操作。
当将模式从充电切换到 OTG 5V 输出时、是否需要将 REG [5:4]从0:1更改为1:0?
只需切换 OTG 引脚逻辑、是否无法进行控制?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面的列表是 OTG 使能条件。 请查看项目3、您应该(1)将 OTG 引脚拉至高电平、(2)将 REG01[5:4]编程为10

    谢谢

    BATLOWV 阈值以上(REG04[1]设置的 VBATLOWV)

    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

    3.升压模式运行被使能(OTG 引脚高电平并且 REG01[5:4]= 10)

    4.升压模式启用220ms 延迟后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    谢谢