This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:充电器在几次使用后停止工作、最长几个月。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768600/bq24232-charger-stops-working-after-a-few-uses-up-to-a-few-months

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件:BQ2432

我已在商业应用中实施了 BQ2432的参考设计。  

由于充电器不再为电池充电、我们现在面临着退货问题

我已将充电电流设置为200mA、我可以使用 DMM 验证该电流、

我已经将 Iterm 设置为大约10mA、这是正常工作的

电池容量为250mA。

输入来自 USB,通过铁氧体磁珠和10uF /16V 的电容器。 输出电容的额定电压为4.7uF/16V。 禁用 TS (设置为10kOhm)

ILIM 2.94k、ISET 4.32k。

我们在400个电路板中大约10个电路板面临的问题

1) 1)仅连接电池时、IN 将输出电压;大约3.5V、且拉电流约为2.7mA

2) 2) 即使连接了充电器并输出了电压、PGOOD 也会变为低电平、即使电池正常(VBAT>3.7V)、CHG 也不会开始、因此充电器的电流消耗约为20mA 恒定电流。  

3) 3)蓄电池降至零。 不过、当电压降至低于特定值时、它会将 OUT 与 BAT 断开、以保护过放电  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!
    您能不能发布您的原理图。
    1) 1)您能否澄清此陈述:"仅连接电池时、IN 将输出电压;大约3.5V、且拉电流约为2.7mA "。 您是说输入电压为3.5V、仅提供2.7mA 吗?
    2) 2)由于 FET 完全导通且未调节、充电器不会断开 BAT 与 OUT 的连接。 电池电压不应为零。 您的电池上是否有保护器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了部分原理图(特别是部分中的 USB Vin 数据)

    关于第1点)

    我断开充电器/USB 电缆的连接。 我的电池电量很好,电压大于3.9V。 输出电压等于 VBAT。 在引脚13上、电压通常应为零、但在几个电路板上、我可以测量3.4-3.6V 的电压。 我提到的电流是在引脚13和 GND 之间连接一个 DMM 放大器测量的、目的是查看它是否与电路板上的其他位置短路、但实际上它通过 BQ24232泄漏。 如果我更换组件、它将按预期工作。  

    我已经在 D+、D-轨上实施了 TVS、但我将在+5V 和 GND 之间添加一个 TVS、以实现额外的一般安全性。 还有什么东西我没有、或者其他什么可以保护它的东西吗? 焊接过程中部件是否会发生故障? 我们是否应该指定其他内容?

    我连接电路板布局、以防万一。 这是一个具有足够接地内部层的4层电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃马纽埃尔
    当您在中测量3.4-3.6V 时、当您预期为零时、可能是在进行测量之前输入电容器未完全放电、这就是为什么在中看到3.4V 至3.6V 的电压。 当您提到通过在 IN 和 GND 之间连接电流表来测量电流时、2.7mA 电流是否连续? 这将使输入对地短路。
    当您在电池上测量0V 时、电池是否仍然连接到电路板。 电池从电路板断开时测得的电压是多少/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 IN 和 GND 之间连接的电流表、2.7mA 是连续的。 因此、电容器会保持充电状态。 这是故障情况 A

    故障情况 B (其中我们有更多的故障、100中的3-5个)是我们得到0V。  这 是在电量耗尽的电池仍然连接的情况下测量的。 当我断开连接时、我可以看到电池检测例程(电压每秒升高和降低)、但任何新电池(3.8V 已充电)都已连接、充电器不会开始充电。 如果电池断开连接、我可以看到从充电器汲取的电流大约为15mA (减去 LED 电流5mA)。 当我连接一个电池时、即使是那些处于零的电池、USB 的功耗也会变为0。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emmanuel、
    我在工作台上尝试了这种方法、VBAT 存在且 VIN 短接、我只能看到极小的 IQ 从电池中拉出。 这些装置是否可能会因故障1而损坏? 当 VIN 不存在时、输入 FET 通常关闭。
    对于故障 B、这可能是由于电池上的保护器造成的。 您是否尝试使用能够灌电流的电源或电池仿真器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程