This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:bq24780仅与 ACIN 配合使用并自动开启 ACFET?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770752/bq24780s-bq24780-work-with-acin-only-and-automatically-turn-on-the-acfet

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

尊敬的先生:

1. bq24780是否可以在没有电池的情况下工作? 我们计划将电池作为客户选择。  

2.在   使用 ACIN 供电时、bq24780是否可以在没有主机控制的情况下自动打开 ACFET? 当主机由 VSYS 供电时、我们需要先设置 VSYS、然后主机才能运行并进行控制。 在测试板上、我们发现 ACFET 在没有主机控制的情况下关闭、因此 VSYS 在没有电池插件的情况下为零。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、bq2478080无需电池即可使用。 请使用\BATPRES 输入引脚向器件指示电池是否存在或已移除。
    2、如果 VCC 上有有效电源(> UVLO = 2.4-2.8V、< ACOV = 24-28V)且 ACDET 高于 ACOK 上升阈值(2.375-2.475V)、且 VCC 高于 SRN (电池电压)、 然后、ACOK 将被驱动为高电平、ACDRV 将被泵送至比 CMSRC 高6V 的电荷、这将启用 ACFET 和 RBFET。 这由 BQ24780s 自动完成、无需主机控制。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后亲爱的先生,

    如需更多信息、电池 FET 可以在插入电池时打开、我可以在 BATDRV 和 BATSRC 引脚之间找到+6V DC。 但 ACDRV 和 CMSRC 引脚之间没有此类电压、因此 ACFET 始终处于关闭状态。 ACDET 为+1.5v dc,REGN 为+6V dc , BATPRES 偏置为3.3V 直流电压。

    请给我一些建议!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve:
    非常感谢!
    问题在于馈入 ACDET 的电压。 它应高于您建议的2.4V。 现在它正在工作。
    BTW、在放电保护的情况下、当电池关断时、bq24780似乎无法自动为电池充电。 充电只能由主机启用,对吧?
    更进一步、bq24780本身是否可以实现放电保护? 因此、当电池在没有外部检测电路的情况下达到下限阈值时、电池将关断。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴 ACDET 现在按预期工作。 对于您的问题:

    BTW、在放电保护的情况下、当电池关断时、bq24780似乎无法自动为电池充电。 充电只能由主机启用,对吧?
    >>我需要了解有关电池电量监测计/保护 IC 的更多信息、才能完全解决此问题。 如果保护器件在这种情况下阻止充电和放电电流、则会阻止 BQ2478080充电、然后、正如您所说、主机必须进入保护 IC 并重新启用流入电池的充电电流、BQ2478080才能恢复充电。

    更进一步、bq24780本身是否可以实现放电保护? 因此、当电池在没有外部检测电路的情况下达到下限阈值时、电池将关断。
    >>这取决于放电保护的含义。 BQ24780S 具有可配置的放电电流限制(寄存器0x39) 但是、此电流限制仅在 Turbo 升压模式下应用。
    >>但是、当您提到阈值下限时、我认为您在考虑如果电池达到完全耗尽的低电压电平、则停止电池放电的问题时、会有更多想法。 这将根据寄存器0x3B 位[15:14]中设置的电池电量耗尽阈值电平自动发生、但也仅在 Turbo 升压模式期间应用。
    >>对于在没有适配器的情况下对电池放电、既不应用放电电流限制、也不应用电池电量耗尽阈值。 这是因为只能在 Turbo Boost 模式下控制电池放电。 当适配器不存在且电池在 BATFET 上放电时、该 FET 的反向栅极二极管始终可以将电池中的电流传导到 Sys 中、而不管 BQ2478080如何驱动栅极。 在这种情况下、如果需要、您需要在监测计/保护 IC 上阻止放电。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:
    感谢您提供的详细建议!

    对于我的第一个问题、 电池侧的保护 IC 在达到下限阈值时仅会阻止放电方向、因此电池将不会有输出电压、就像没有电池插件一样。  通常情况下、仅由电池供电、当电池被阻断时、系统将关闭。   我想知道 bq24780在电池被阻断甚至没有电池和 ACIN 插件的情况下是否可以尝试对电池进行预充电。 如果无法   正常工作、我们必须控制 bq24780才能由主机进入充电模式、因此在这种情况下、主机必须切换到上电模式。

    非常感谢、致以最诚挚的问候、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    您的理解是、在放电保护的情况下、当电池关断时、bq24780无法自动为电池充电。 充电只能由主机启用。