主题中讨论的其他器件:BQ24780、
尊敬的先生:
1. bq24780是否可以在没有电池的情况下工作? 我们计划将电池作为客户选择。
2.在 使用 ACIN 供电时、bq24780是否可以在没有主机控制的情况下自动打开 ACFET? 当主机由 VSYS 供电时、我们需要先设置 VSYS、然后主机才能运行并进行控制。 在测试板上、我们发现 ACFET 在没有主机控制的情况下关闭、因此 VSYS 在没有电池插件的情况下为零。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
1. bq24780是否可以在没有电池的情况下工作? 我们计划将电池作为客户选择。
2.在 使用 ACIN 供电时、bq24780是否可以在没有主机控制的情况下自动打开 ACFET? 当主机由 VSYS 供电时、我们需要先设置 VSYS、然后主机才能运行并进行控制。 在测试板上、我们发现 ACFET 在没有主机控制的情况下关闭、因此 VSYS 在没有电池插件的情况下为零。
此致、
尊敬的 Steve:
感谢您提供的详细建议!
对于我的第一个问题、 电池侧的保护 IC 在达到下限阈值时仅会阻止放电方向、因此电池将不会有输出电压、就像没有电池插件一样。 通常情况下、仅由电池供电、当电池被阻断时、系统将关闭。 我想知道 bq24780在电池被阻断甚至没有电池和 ACIN 插件的情况下是否可以尝试对电池进行预充电。 如果无法 正常工作、我们必须控制 bq24780才能由主机进入充电模式、因此在这种情况下、主机必须切换到上电模式。
非常感谢、致以最诚挚的问候、