This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计10W 太阳能电池板的电源电路

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7A26, TLV767, LM317, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770103/design-power-circuit-for-10w-solar-panel

主题中讨论的其他器件:TPS709TPS7A26TLV767LM317BQ24650

尊敬的朋友:

我想通过电池耗尽的10W 太阳能电池板为我的 cc3220定制板加电。

因此、任何人都可以根据我的需求推荐最佳的电源稳压器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    似乎此应用具有可变输入电压。 您能否确认此范围以及预期的输出电流? 您是否需要一个器件来为 CC3220供电、或者这是否也会用于为其他器件供电?  

    我建议您在 LDO 稳压器前面使用降压/升压。 如果需要低接地电流、我可以推荐用于 LDO 的一些器件为:TLV767或 TPS7A26、TPS709。

    您可以通过查看电网基础设施登录页面的太阳能部分、了解有关电源设计方法的更多信息:  

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的威尔逊:

    我使用 cc3220和 hx7811完成了我的称重机器。 但我希望通过12V/10W 太阳能电池板为模块加电。 我的电池板短路电流为600mA。 我已经使用正在工作的 LM317设计了我的电源电路、但现在我想使用 MPPT 等可选电池充电和放电方法来升级我的设计。 因此、请根据我的要求推荐任何稳压器。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natesh、

    您可以查看 BQ24650、这是一款具有用于太阳能电池板应用的输入电压动态电源管理功能的电池充电器 www.ti.com/.../BQ24650