This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理

Guru**** 2529520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28070, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774912/power-management

主题中讨论的其他器件:UCC28060UCC28070PMP9531UCC28051

你(们)好

我想知道选择 PFC 拓扑的功率是多少瓦?

例如

<100W 选择 DCM 单端、100Watss-150W 选择 CRM 单端、150Watss-300W 选择 CRM 或 CCM 单端

如今、我们可以选择 TM (转换模式)、但我不完全理解 TM。
此外、我想知道单端 PFC (一个 MOSFET、电感器)可以达到多少瓦。


任何纸张、Mathcad 来证明这一点。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    对于单相 TM、您将获得大约300W 的功率。 对于交错式 TM、您可以获得大约300W 至700W 的功率。 对于单相 CCM、您可以获得300W 至几 kW 的功率。 对于交错式 CCM、可以实现700W 及更高功率。 请注意、这些不是硬性规则、而是更通用的指南。

    转换模式在 DCM 和 CCM 的边界工作。 开关频率随瞬时线路电压和输出功率而变化。

    这些培训可能对您有所帮助:
    training.ti.com/.../choosing_the_right_pfc_topology.pdf
    training.ti.com/.../HVI_PFC_Not_For_Dummies_Peter_Meaney.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我明白了。
    如果 PFC 大约为600W、我可以选择什么器件型号???
    UCC2805X、UCC2806X、UCC2807X? 它们之间有何区别?

    为什么选择"单相 TM"、您会得到大约300W"?
    如果 TM 表示 DCM<->CRM、正如我所知、CRM 可实现150W 的最大功率(与 CCM 相同的电感器和 MOSFET 规格)。

    我不确定、在 Mathcad 中证明这样做更容易。
    您是否有任何计算来证明上述情况?


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    从何处可以获取 UCC28060上的 Mathcad?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    UCC2805x 是单相 TM、无法提供600W 功率。 UCC2806x 是交错式 TM、能够支持600W。 UCC28070是交错式 CCM、可能会在600W 下过载。

    单相 TM 能够通过合理的设计实现高达300W 的功率。 如果高于此值、则电感器和功率级中的峰值电流将变得更加难以处理。 您必须使用更大的磁芯尺寸、具有更好电流能力的 FET 等 为了证明 TM 的功率高达300W、请查看 PMP9531。 这是一个使用 TM PFC UCC28051的350W 参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP9531。 (同样、300W 数字更是一个一般准则、它不是硬性规定。)

    UCC28060没有可用的 Mathcad 计算器、但有一个 Excel 计算器。 您可以在以下页面的底部找到它:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。
    Andy