请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28060、 UCC28070、 PMP9531、 UCC28051你(们)好
我想知道选择 PFC 拓扑的功率是多少瓦?
例如
<100W 选择 DCM 单端、100Watss-150W 选择 CRM 单端、150Watss-300W 选择 CRM 或 CCM 单端
如今、我们可以选择 TM (转换模式)、但我不完全理解 TM。
此外、我想知道单端 PFC (一个 MOSFET、电感器)可以达到多少瓦。
任何纸张、Mathcad 来证明这一点。
谢谢