This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780是否可正确用于隔离式直流/直流?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, PMP10861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775188/ucc28780-whether-ucc28780-could-be-properly-used-in-isolated-dc-dc

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: PMP10861

尊敬的同事:

一些砖型电源客户问我 、UCC28780是否可以正确用于隔离式直流/直流 (例如9-36V 输入)

为什么我们不提供 UCC28780的隔离式直流/直流参考设计?

B.R

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    感谢您的联系。 该器件主要面向交流/直流应用、但也适用于隔离式直流/直流。 话虽如此、请记住、VDD 导通阈值为17.5V、因此不适合低压直流输入。 我还想提一下、ZVS 开关的优势在输入电压较低的情况下要低得多、因此效率优势不那么显著。

    对于需要使用低压直流输入进行至少部分 ZVS 开关的应用、我要说有源钳位正向更为常见。 PMP10861是输入电压为9V 至36V 的隔离式直流/直流转换器的一个示例。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我明白了!
    非常感谢!