This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445/AN-2124的输入电容计算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773721/sm72445-input-capacitance-calculation-for-sm72445-an-2124

器件型号:SM72445

您好、TI 团队、

我正在使用 SM72445进行设计、找到您的文档 AN-2124降压/升压拓扑电源电路设计。
我检查了计算结果、我认为我发现了一个错误。
升压器件的输入电容由 C_IN =\Delta Q_BST /\Delta V_IN (传递输入电荷和纹波电压)给出。 此外、电荷 通过\Delta Q_BST = D_BST * V_mpp /(8 * f_s^2 * L)计算(达到升压占空比、输入输入 MPP 电压、开关频率和使用的电感)。
本文档以 C_IN = V_OUT - V_mpp /(8 * f_s^2 * L *\Delta V_IN)结束。
ICH 认为使用了错误的占空比、它应该是 C_IN =(V_out-V_mpp)* V_mpp /(V_out * 8 * f_s^2 *\Delta V_mpp * L)

我在这里缺少什么吗?

祝你一切顺利、
弗里德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Freider、

    感谢您发帖。 让我来研究一下这个问题、明天回来。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、

    我看了一下、是的、公式中存在错误是正确的。 您的推导正确、但仅适用于升压模式。 对于 Cin 选择、它应该考虑降压模式、这实际上是输入电流纹波电压计算的最坏情况、因为输入电容器将看到开关电流脉冲、即斩波电感电流脉冲。 因此、

    Δ_Q = IO x 降压/FSW

    IO = IMPP x Vmpp /Vo

    Dbuck = Vo /Vmpp

    Δ_Q = IMPP /FSW

    因此、Cin >= IMPP /(Fsw x Delta_Vin)

    其中 IMPP 是 IMPP 最大功率点电流。

    同样、应通过评估流入 Cout 的斩波电感电流脉冲来选择输出电容、结果如下:


    COUT >= IMPP x Vo /(Fsw x Vmpp x Delta_Vo)


    希望这对您有所帮助。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您清除第一个问题。

    我还计算了斩波输入和输出电流、以确定 Cout 和 Cin。
    不过、我得到了另一个结果。
    关于降压模式的 Cin、我认为它应该是:

    Δ_Q = IMPP x Dbuck /FSW

    因为它是电容器在该开关周期中必须接受的输入电流。
    这将导致:

    Cin = IMPP *(1-Dbuck)/(Delta_Vin * Fsw)= IMPP *(Vmpp - Vo)/(Vmpp * Delta_Vin * Fsw)

    但是、输出电容器必须在升压操作中提供输出电流、因此:

    Δ_Q = IO x DBOOST /FSW

    因此:

    COUT = IO * DBOOST /(Delta_Vin * Fsw)= IO *(Vo - Vmpp)/(Delta_Vin * Fsw * Vo)

    感谢您的支持!
    弗里德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frieder、

    使用 IMPP x Dbuck/FSW 计算 Delta_Q 是不正确的 IMMP 是平均电流。 Delta Q 由 IO x Dbuck /FSW 计算、其中 IO 是输出电流、也是降压模式下的电感器直流电流。 它是斩波电感器电流、而不是输入电流。

    同样、对于升压转换器、输出电容器会看到斩波电感器电流、而不是负载电流。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao Xi、

    很抱歉让我不能继续。 但我认为它仍然不正确。
    您认为我给出的第一个公式不正确、就是我的拼写错误。 我继续使用正确的公式。 因为它应该是这样的

    Δ_Q = IMPP x (1-Dbuck)/FSW

    当高侧开关断开(在1 Dbuck 期间)时、输入电流进入 Cin 的唯一方式。 没有其他方法。
    我出了什么问题?
    此外、电感器电流从不会斩波、是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frieder、
    是的、您的回答正确。 我之前的消息中有一个拼写错误。 很抱歉造成混淆。

    谢谢、
    Youhao