This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:请查看原理图

Guru**** 2514745 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775276/lp5912-schematic-review-please

器件型号:LP5912

大家好、我刚刚开始增加对电子产品的兴趣、并尝试使用 LP5912-3.3DRVR 作为我的3.3V LDO 来设计 PCB。 很抱歉、我的问题可能很简单、但我在某些方面缺乏知识。 我有3个图表、请看一下。

1 -在图1中、我尝试向右侧的微控制器馈电、它的数据表建议在 VCC 和 GND 引脚之间放置一个10uF 电容器。 LP5912将放置在该微控制器旁边、以便它们可以共享该10uF (C3)电容器、或者我应该添加另一个电容器吗?

2-如果您注意到我向 VCC 线路添加了外部机械开关(从 BAT)、该开关进入 LP5912的 IN、因为我还想切断该分压器的电源。 我在数据表中看到 PG 引脚可以保持悬空或接地、但无法找到有关 EN 引脚的任何信息。 大多数其他 LDO 告诉您、如果您不需要 EN 功能、则可以将其直接连接到并排。 那么、这看起来也是正确的吗?  

3 -如果我决定使用 EN 函数、这看起来是否正常? 我已经看到一些在 IN 和 EN 引脚之间使用电阻器(10k - 100k)的其他示例我在这里需要它还是应该将其移除?

4 -这是我的第二个应用、我尝试馈送的芯片建议除了1nF (C4)和10nF (C5)之外、还使用4.7uF-10uF 范围内的第3个电容器(C3)。 我在数据表中注意到、最大输出电容应为10uF。 那么、在这个应用中、我可以保持它的原样、还是应该将 C3减少到4.7uF?

感谢您的帮助、祝您度过美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Katamen,

    只要微控制器的物理位置靠近 LDO 输出、单个共享输出电容器就可以了;但是、我们始终建议您进行原型设计、以便您能够了解您在特定应用中可以期望的性能。  从 LP5912的角度来看、这没有问题。  请记住、如果您发现10uF 的共享电容器还不够、LP5912的输出端最大电容为10uF、因此您可以限制输出电容器的增加量。

    LP5912的使能引脚也可以连接到 Vin。

    在图2中、使用电阻器没有问题;但是、严格来说、并不需要使用电阻器。  您将注意到、我们的 LP5912DRV18EVM 上没有该电阻器。

    对于您的最后一个问题、您需要查看所选电容器的降额情况。  您应该能够在电容器制造商的网站上找到降额曲线。  请记住、标称电容值与电路板上的电容值之间存在差异。  请查看我们的 LDO 基础知识电子书的第2章、了解有关电容器与电容的更多信息。

    www.ti.com/.../slyy151.pdf

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答、我将研究最后一个问题。 祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定是否正确、但据我了解、X7R 陶瓷电容器的电容容容容差为%10。 因此、如果10uF 电容器变为-%10、则它将能够补偿另外两个1nF 和10nF 电容器。 但如果它变为+%10,那么它就不好了:)我认为4.7uF 电容器而不是10uF 电容器将是安全的选择。