This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1, BQ34Z100, GPCRA0, GPCRB, GPCCEDV, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775254/bq34z100-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其它部件:GPCCHEM、、 GPCRA0GPCRBGPCCEDVBQ34110

我正在尝试提交我的数据日志文件。 我只提交了在室温下以高电流速收集的日志文件作为入门文档。

当我尝试提交室温时、GPG 工具发送了一封电子邮件、表示提交缺少低温 文件。

读取 SLUUB5B (2018年1月修订版)时,在第2.2节“数据日志文件... GPC 工具需要六个释放日志:

hightemp_highrate.csv

hightemp_lowrate.csv  

roomtemp_highrate.csv

roomtemp_lowrate.csv

lowtemp_highrate.csv

lowtemp_lowrate.csv

那么、所有6个文件至少需要什么? 或

我是否可以在生成日志文件时不提交日志文件? 然后将下一个报告提交给工具...

我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dalip:

    您已列出 bq34z100器件。 如果您使用 Impedance Track 监测计 bq34z100-G1进行开发、则应使用 GPCCHEM 工具查找 CHEMID 匹配项、使用 GPCRA0进行高温调整和/或使用 GPCRB 工具进行低温调整。

    您列出的文件适用于 GPCCEDV 工具以及 bq34110等 CEDV 监测计。

    无论您提交到哪个工具链接、它们都将转到同一位置、因此 config.txt 文件至关重要。 如果 ProcessingType 不在 config.txt 文件中,它将默认为 CEDV 工具,并从中抛出错误。

    GPCCHEM 工具的 ProcessingType = 1、在室温下仅需要1个文件。

    有关如何格式化 GPCCHEM 工具的 config.txt 文件和 roomtemp_rel_dis_rel.csv 日志的更多信息、请参阅此指南 :www.ti.com/.../slva725a.pdf

    此致、
    Bryan Kahler