This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:剩余容量的精度

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772141/bq27426-accuracy-for-remaining-capacity

器件型号:BQ27426

大家好、团队、

我听说 bq27426的剩余容量和 SOC 精度为5%。 在 Control()中设置 Qmax_up 位和 RES_up 位后精度(5%)是否有效?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nagata

    是的、没错
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx -San、

    您可以 支持以下问题吗?

    StateOfChargeUnfiltered 和 StateOfCharge 之间有何区别? 我猜 、StateOfChargeUnfiltered 根据原始值计算、而 StateOfCharge 根据 使用  未滤波器剩余电容器和未滤波器 FOC 的数字滤波器的值计算。 我的理解是否正确?

    2.是否有备用电容的指导线? 用户是否应将保留容量设置为5%(精确度)+ x%(保留容量)?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nagata
    1.理解正确。 Filtred SOC 可提供更友好的用户体验、这样客户就不会因为温度变化或负载变化而在 SOC 中看到跳转、除非您已达到空电或全电荷

    2.这取决于用户。 这取决于您的控制器执行受控关断所需的容量。 这应该是您的指导。

    谢谢

    Onyx