This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:有关 LDO 与放大器的问题;Vdd

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775170/bq25150evm-questions-about-ldo-vdd

器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25150

您好!

BQ25150有两个 LDO:

-常开 Vdd 1.8V LDO <10mA。

-一个150mA LS/LDO、默认情况下在1.8V 电压下激活(例如、在不使用 I2C 之前/不使用 I2C)。

问题1:为什么默认设置两个 LDO 在相同的输出电压下处于活动状态?

问题2:由于10mA (Vdd 最大电流)不足以为 MCU 供电,Vdd 的确切用途是什么?

问题3:计划为 MCU 提供1.8V 以外的电压,根据我的理解,唯一的方法是添加另一个连接到 PMID 的外部 LDO。 您确认吗?

问题4:对于 BQ2512X,是否有计划发布具有不同 Vldo 默认值的 BQ2515X? (关断、1.8V、2.5V、3.3V...)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trog、

    目前、我们看到许多系统要求为关闭/打开的专用 LDO 提供1.8V 电压轨。 您会看到 LS/LDO 默认为1.8V。  

    VDD 是芯片使用的内部电源轨、我们使其可选择将外部负载连接到该电源轨。 请注意、VDD 负载需要较低。  

    某些应用可将 VDD 用作其系统中的基准电压或麦克风偏置电压、也可将其用于独立于 LDO 上拉至1.8V。  

    您需要将 VINLS 连接到 PMID、而不是 LDO 引脚本身。 如果 VINLS 连接到 PMID、则可以执行 I2C 写入操作、以将 LDO 转换为寄存器设置中的任何电压。  

    我们在 BQ2512X 上提供了不同的 VSYS 电压选项、但我可以离线联系您以了解您需要的器件。  

    此致、

    Gautham