This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:ADC 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774913/ucd3138-questions-of-adc

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI 专家:

下面是 UCD3138 原理图的一部分,当 PSU 不工作时,我测量了点2到 AGND (我使用直流电源而不是辅助反激式电源为 IC 供电)  波形显示这些是恒定的频率骤降,频率为22k Hz,任何专家都能告诉我们

使用的 ADC 通道:12.

ADC 采样率:268ks/sec

那是什么?  

它会导致什么?

这个噪声是真实的吗?  

它是 ADC 串扰吗?

5.如何防止这种情况?

6.它是否影响电源控制性能?

谢谢。

如果移除 RA315,并测量 AD08至 AGND,则会显示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    22kHz 的范围为268Kz 除以12 (测量的通道数)。

    这是由于采样。 RA315的值是什么? 您应将其保持在尽可能低的水平并低于1千欧。

    您是否有一个从 AD08接地的电容器? 这是必须的。

    希望这有道理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。