This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过单端24V 电源生成+/- 15V 电源轨

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774877/generating---15-v-supply-rails-from-single-ended-24-v-supply

主题中讨论的其他器件:TPS54340

您好!

TI 是否有任何能够从单个24V 电源生成+15V 和-15V 直流电源的解决方案? 我希望+/- 15V 电源能够提供至少500mA 的电流。 希望该器件能够以类似于线性器件的 LTC3260的方式工作、并且具有更高的电流能力。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种方法是使用 Fly-Buck 转换器。
    查看 TI 网站以获取建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这是另一种使用耦合电感器实现反相降压/升压的可能性。 请参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../slva369
    需要将电流降额为1-D 您可能需要3A 版本(TP54360或 TPS54340)才能从每个电源轨获得500mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的答复。 我将把这些作为解决我的问题的潜在解决方案。