请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122EVM-2PH 您好!
我将 LM5122EVM-2PH 板用于我的应用 Vin-(22-28) Volts、Vout-36Volts、Iout -7.5 Amps。 如果可能,请进行更改以获取我的规格? 如果可能、我必须在该 EVM PCB 中进行哪些更改才能获得所需的规格。
此致、
Akshay H B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 LM5122EVM-2PH 板用于我的应用 Vin-(22-28) Volts、Vout-36Volts、Iout -7.5 Amps。 如果可能,请进行更改以获取我的规格? 如果可能、我必须在该 EVM PCB 中进行哪些更改才能获得所需的规格。
此致、
Akshay H B
您好,Youhao,
我更改了组件以获得36伏、7安培的输出电流。 电路板工作正常。 但是、对于200W 负载、MOSFET 和电感器在5分钟内发热非常严重。
1) 1)如何减少这些组件产生的热量。(电感器和 MOSFET)
2) 2) EVM 板在二极管仿真模式下工作,因为主高侧 MOSFET 上的电压下降了0.8V。 如果我将其更改为强制 PWM 模式、EVM 板是否正常工作。
3) 3)如果从二极管仿真模式更改为 PWM 模式、则还要进行哪些更改以避免一次打开高侧和低侧 MOSFET。 如何在栅极驱动脉冲之间提供时间延迟。
感谢您,我期待您立即作出答复。
此致、
Akshay H B